结果:找到"Altium Designer 19 同一个工程文件AD画的原理图 按住ALT后 鼠标点击网络 不能跨页高亮同一网络??",相关内容1000条
- 原理图不可见网络如何删除
- 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 不可见网络 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
- AltiumDesigner19同一个工程文件AD画的原理图按住ALT后鼠标点击网络不能跨页高亮同...
- AltiumDesigner19同一个工程文件AD画的原理图按住ALT后鼠标点击网络不能跨页高亮同一网络??
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Altium Designer 19 同一个工程文件AD画的原理图 按住ALT后 鼠标点击网络 不能跨页高亮同一网络?? 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-11-10 19:09:00
- 开关电源双面同一网络不能走顶层和底层的两层线
- 各位大侠们,求助,开关电源双面同一网络不能走顶层和底层的两层线,请看下面两张图,只能走顶层或底层,想两层都走这个网络。谢谢大家!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 开关电源 同一网络 发帖人:MarkLu 发帖时间:2023-08-04 11:26:00
- 有关网络标签的问题如何解决呜呜
- 出现该问题如何解决呢,请大佬指点一下,连线应该没有问题吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 原理图 发帖人:一觉睡到天亮 发帖时间:2023-04-22 21:29:00
- 关于原理图与PCB网络关联问题
- PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 原理图 网络标签 网络端口 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
- 覆铜问题,不同网络无法交叉覆铜
- 你好。覆铜遇到问题。目前两个网络需要覆铜,VCC与GND。画了VCC的覆铜区域后,由于VCC的区域里有GND的区域,并且VCC并未覆盖,此时再对GND区域覆铜,无法实现。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 覆铜,不同网络 发帖人:jiang12345 发帖时间:2021-04-14 11:29:00
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以的呀
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以自动更新网络,现在总是原来的网络。
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb中复制一个网络的线段到另一个网络 发帖人:zjq53796s 发帖时间:2020-12-30 00:36:00
- ADPCB中的table双击选择同一网络的所有连线功能,立创EDA中有没有类似功能。
- 如标题所示,画错了删除的时候特别好用,想知道立创EDA有没有此功能。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 选择同一网络的所有连线功能 发帖人:wlwywlt 发帖时间:2019-04-18 21:28:00
- 立创EDA高亮网络
- 左键选中网络-单机键盘“H”键可以高亮网络!刚发现的,这个很重要所以特地立贴相告!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 高亮网络 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2019-01-24 14:18:00
- 求助贴,关于AD(AltiumDesigner)使用
- 求助贴。有没有熟练使用AltiumDesigner的大佬指导一下,如何关闭/隐藏原理图设计界面的右侧库文件最下方供应商链接和供应商信息。因为在使用【库窗口】时,这两项参数根本用不到,而软件默认的这两个参数反而占很大空间,影响使用[元器件选择]窗口。关键字:AltiumDesigner,原理图,库文件,使用习惯
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 AD Altium Designer 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-20 09:20:00
返回